结果:找到"DCI BOX",相关内容6条
  • 400GDCI新突破!易飞扬相干传输子系统,长距离连接数据中心无往不利!
  • 边缘数据中心和云业务带动了400G相干光通信的强劲发展。作为OpenZR+MSA首位贡献者成员,多年来易飞扬植根相干通信领域光模块和子系统,业已形成较为完备的经济型400GDCI互连相干光通信解决方案。400G标准发展到现在,业界主流的观点和实践是发展OpenZR+规范和标准。通过以相同的封装组合每种器件的特性,可以提供一种高度通用的相干DWDM光器件。图:400ZR和OpenRoadm标准的组合根据OpenZR+标准,400G可实现1400km传输距离,是400ZR传输距离的10倍以上。图:400GDWDM速率和距离考虑到400GOpenZR+与高密度路由平台相结合的功能,DWDM和路由的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI 相干传输子系统 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-05-12 16:21:00
  • 非相干DCIBOX,提供更经济的DCI传输方案
  • 上文,我们介绍了相干DCIBOX完美适配目前DCI传输的应用,不过,相干子系统的成本向来比较高,那是否有成本较低的非相干设备可供选择?考虑到不同用户的预算需求,易飞扬同样提供经济型的非相干DCIBOX,本文介绍的1U800GDWDMDCIBOX便是其中一款。1U800GDWDMDCIBOX易飞扬推出的最新1U800GDWDMDCIBOX是一款1U盒式的多业务波分传输平台,可满足最大8×100GE业务点对点传输的应用场景,单机框常规接入容量800G。它同样满足DCI对小体积、低功耗、极简维护、低时延、大带宽的需求。易飞扬DCIBOX亮点智能全自动开通:自动调整色散补偿和功率预算,全自动开通支持...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI BOX 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-04-24 10:00:00
  • 易飞扬全新升级DCIBOX,照亮DCI传输网络
  • 数据中心互连(DataCenterInter-connect,简称DCI)技术是指为了让数据中心更好的协同运转,搭建DCI数据中心互连网络,从而将不同数据中心互相连接的一种技术。而随着高频交易、4K/8K高清视频直播、5G以及云业务的高速发展,需要DCI传输网络具备低时延、大带宽、大颗粒业务、极简运维等要求。数据中心互连、电信或广电城域波分/骨干波分建设和行业网等专线、专网建设是相干DCI传输的典型使用场景,对DCI互连设备提出以下需求:小体积:紧凑1U/2U低功耗:<30W/100G极简维护:支持WEB/CLI/SNMP低时延、大带宽:100GE及以上业务接入上文提过,传统DCI采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 相干子系统 DCI-BOX 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-04-14 18:06:00
  • 罗德与施瓦茨EX-IQ-Box数字信号接口模块
  • 罗德与施瓦茨EX-IQ-Box数字信号接口模块R&S®EX-IQ-Box是一个数字接口模块,用来为罗德与施瓦茨的信号发生器、信号分析仪和通信测试仪提供灵活的数字基带输入或输出。该仪器主要用来将罗德与施瓦茨仪器的数字I/Q信号转换成用户自定义或标准的信号格式或反之。R&S®EX-IQ-Box是一个数字接口模块,用来为罗德与施瓦茨的信号发生器、信号分析仪和通信测试仪提供灵活的数字基带输入或输出。该仪器主要用来将罗德与施瓦茨仪器的数字I/Q信号转换成用户自定义或标准的信号格式或反之。jiang主要特点?将数字I/O信号转换成被测设备信号或者将被测设备信号转换成数字I/O信号?灵活的...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗德与施瓦茨EX-IQ-Box 数字信号接口模块 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-04-13 19:50:00
  • DCIBOX与传统WDM/OTN设备有什么区别?
  • DCI-BOX,中国联通叫模块化波分设备,中国电信叫盒式波分设备DCI-BOX,是数据中心点到点互连(DCI)的设备。在DCIBOX出现之前,DCI通常使用WDM/OTN设备进行互连,那么两者之间有什么区别呢?DCIBOX与WDM/OTN设备最显著的区别体现在:一个是“小而精”,另一个则是“大而全”,主要体现在以下几个方面:设备外观WDM设备是专用机柜和子框,子框高度均在12U以上,通过子框内插放板卡进行扩容,子框槽位满后再堆叠子框。DCIBOX设备则为1至2U高的标准DC机柜尺寸盒式设备,通过设备堆叠进行扩容。系统容量DCIBOX单框(1至2U)接入能力可达1.6T以上,单波道速率在200...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI-BOX WDM-OTN 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-03-27 15:39:00
  • 相干传输系统——城域DCI超长传输利器
  • 随着网络云化的加速,业务流量迅速向数据中心集中,全球数据中心的规模急剧扩大。目前数据中心正逐步向网络边缘扩展,覆盖的区域更加广泛。这些数据中心要协同运转,就需要相互之间交互信息,这就有了互连需求,产生了DCI网络,即DataCenterInterconnect。目前城域DCI和长途DCI是两大最主要的DCI应用场景,其中城域DCI市场的发展尤为迅速。DCI面临的主要挑战带宽:数据爆发式的增长,而光纤资源有限、昂贵成本:机房租金随着设备高度增加而增加运维:IT行业针对光网络维护人员及经验不足易飞扬相干光传输子系统极简解决方案方案说明:客户侧采用100GQSFP28SR4/LR4光模块,OTU单...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI 相干传输系统 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-10-25 14:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: